Other Parts Discussed in Thread: LM2940C, LM2990, LM79, LM337-N
主题中讨论的其他器件: LM2990、 LM79、 LM337-N
大家好、
LM2940C 是否可用于负电压?
因为 LM2990成本太高。 我的客户拒绝了。
如果您有使用负电压的想法、请告诉我该电路。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
LM2940C 被设计为正 LDO 稳压器、建议工作输入电压为6V 至26V。为了确保稳定可靠的运行、该器件不应与负输入电压搭配使用。
LM337-N 和 LM79是 TI 的负电压稳压器的一些示例、这些稳压器比 LM2990便宜、并且支持至少1A 的负载电流。 如果您提供有关客户申请的更多信息、我将能够提出更具体的建议。 您还可以在此处根据客户要求参数搜索 TI 的 LDO 和线性稳压器产品系列:
http://www.ti.com/power-management/linear-regulators-ldo/products.html
谢谢、
Gerard