This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LM334:LM334电流增大

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM334, LM4132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754061/ccs-lm334-lm334-current-increases

器件型号:LM334
主题中讨论的其他器件: LM4132

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

           我希望 使用 LM334 (3端子)生成6.094mA 的恒定电流。 根据 数据表,我的电阻器选择为22.1欧姆(0.1%)和221欧姆(0.1%),V+为+12V。

            问题是电流始终从6.094mA 增加到7.038。(ON 和 ON)、因此我的 PT-100温度传感器输出会持续增加。我需要使用 PT-100实现0.1 C 的精度、但随着电流不断增加、我的温度永远不会稳定。 请尽快帮助我。

 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hitesh、

    您能为我展示一个原理图、以便更好地为您提供帮助吗?

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在上面的原理图中,R78为22.1欧姆(0.1),R79为221欧姆(0.1%),V+为12V,D5为1N457,R82为100欧姆............ 我已经在这个问题上浪费了15天 请尽快回复。。



    提前感谢...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hitesh、

    我在工作台上尝试了一个连接到 GND 的 c_s_1类似电路。 我的电压稳定在6.8mA 左右、并且在 v+变化范围内保持稳定。 在您的电路中、不清楚 c_s_1的位置。
    c_s_1也连接到哪里?

    您还能验证6mA 的电流吗? 我无法用您的值来确定电流。 我觉得它没有足够的头空间。
    您能否在更高的电压下运行 v+并查看它是否会影响输出?

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hitesh、

    LM334的另一种替代方案是使用电压基准、如其数据表图53中的 LM4132。 或使用运算放大器来实现更高精度、如本应用手册的图1所示。
    www.ti.com/.../sbva001.pdf

    -Marcoo