请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM334 主题中讨论的其他器件: LM4132
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我希望 使用 LM334 (3端子)生成6.094mA 的恒定电流。 根据 数据表,我的电阻器选择为22.1欧姆(0.1%)和221欧姆(0.1%),V+为+12V。
问题是电流始终从6.094mA 增加到7.038。(ON 和 ON)、因此我的 PT-100温度传感器输出会持续增加。我需要使用 PT-100实现0.1 C 的精度、但随着电流不断增加、我的温度永远不会稳定。 请尽快帮助我。
提前感谢