This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410-HB-EVM:访问库文件

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410-HB-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754787/lmg3410-hb-evm-access-to-library-files

器件型号:LMG3410-HB-EVM

您好!

我购买  了 LMG3410-HB-EVM 半桥和 LMG34XXBB-EVM 分线板 EVM。 我正在尝试使用这些组件中的一部分来构建我自己的 PCB。 在线 Altium 文件看起来是只读的、我无法访问 PCB 库或原理图库。 具体而言、我想知道可以为我提供以下库、因为我正在尝试节省一些时间、而我自己构建这些连接器可能有风险。 (如果我可以更轻松地搜索这两个器件的所有文件并自行查找。)

库/器件:

连接器_Mill_Max.IntLib

连接器_Molex。IntLib

引脚插座、.032-.046".075"直径、金// TH 0312-0-15-34-27-10-0///碾磨器最大值

插座、2.54mm、6x1、金、TH 448120024 Molex

谢谢!

Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、

    感谢您的关注。 您是否注册了 TI.com? 我认为所有文件都是打开的、可以修改。 此外、很抱歉、我们没有为您提到的组件提供 PCB 库。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、利兴、

    感谢您的快速回复。 我已经注册并下载了所提到的子卡和分线板的 CAD 文件。 (称为 snor009a 和 snor010 zip 文件)。 它们具有项目文件、我可以进行编辑-但这是没用的、因为我在 TI 提供的其他一些设计中没有任何库文件(包括原理图和封装)。 "此外、很抱歉、我们没有为您提到的组件提供 PCB 库。" 只是想澄清一下...您说您不能为我提供与该设计相关的所有文件(包括所有 schlib 和 pcblib)? 我需要的组件是第三方组件、那么是否可以仅提供这些组件?

    谢谢!
    Harish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、

    在 TI、我们有自己的库、无法与您共享。 但是、如果您打开 Altium 文件、其中包含 PCB 和原理图、Altium 将为您提供一个函数、使您能够从现有 PCB 和原理图创建库。 这是您可以利用的方法。 如果您还需要第三方组件库、则可以与指定的制造商联系。 此外、您自己创建尺寸或符号并不是很困难。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、利兴、

    谢谢。 我知道它易于制作。 我所需的组件是特定的电源连接器和插座、它们不是标准形状、因此我不想为了时间的考虑而犯错。

    我将尝试 Altium 东西。

    谢谢!
    Harish