请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG3410-HB-EVM 您好!
我购买 了 LMG3410-HB-EVM 半桥和 LMG34XXBB-EVM 分线板 EVM。 我正在尝试使用这些组件中的一部分来构建我自己的 PCB。 在线 Altium 文件看起来是只读的、我无法访问 PCB 库或原理图库。 具体而言、我想知道可以为我提供以下库、因为我正在尝试节省一些时间、而我自己构建这些连接器可能有风险。 (如果我可以更轻松地搜索这两个器件的所有文件并自行查找。)
库/器件:
连接器_Mill_Max.IntLib
连接器_Molex。IntLib
引脚插座、.032-.046".075"直径、金// TH 0312-0-15-34-27-10-0///碾磨器最大值
插座、2.54mm、6x1、金、TH 448120024 Molex
谢谢!
Harish