This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24085:电池缺失检测不起作用和#39;不起作用

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754778/bq24085-battery-absent-detection-doesn-t-work

器件型号:BQ24085

我看不到 BQ24085上一个 STAT2输出问题的任何解决方案。

此部件在加电和充电时工作正常、但如果拆下电池、则两个 STAT 信号应打开。

相反、STAT2保持开启状态。  

我在 OUT 至 VSS 之间放置了一个2 Mohm 电阻器、然后放置了一个3 Mohm 电阻器、但它保持不变。

有什么想法吗?

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Terry
    先前的 STAT2输出问题与 BQ24085有关--这是下面的帖子吗?
    e2e.ti.com/.../369649
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我注意到这个开机自检、它似乎是相同的问题、但在电池被取出的情况下。