请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24085 我看不到 BQ24085上一个 STAT2输出问题的任何解决方案。
此部件在加电和充电时工作正常、但如果拆下电池、则两个 STAT 信号应打开。
相反、STAT2保持开启状态。
我在 OUT 至 VSS 之间放置了一个2 Mohm 电阻器、然后放置了一个3 Mohm 电阻器、但它保持不变。
有什么想法吗?
Terry
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.