请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610 您好、支持团队
我从客户那里得到了很多关于此器件的问题、该器件目前在许多不同产品中投入生产、并被设计成新产品。
在感应电阻器上、为什么我们将客户限制为0.001~0.003 Ω 电阻器、客户希望使用0.01 Ω 电阻器(不确定原因)。 这是因为 ADC 输入范围还是 BQ28Z610中的安全特性?它们不使用安全特性、并且产品中有一个4安培保险丝。
在 I2C 接口数据表的第7.26节中、第7.26节提到了3.3k 的下拉电阻、我假设这是一个拼写错误、应该是一个上拉电阻、或者在 BQ28Z610断电时、下拉电阻是否有效 ?
I2C 接口上仍有添加的滤波器、2 100欧姆串联电阻器和 ESD 器件。 进行数学计算时、我们似乎无法为主机处理器提供有效的低电平。 对此有任何意见吗?
此致
Jeff Coletti