This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:感应电阻器选择、I2C 接口和 ESD 问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754742/bq28z610-sense-resistor-selection-i2c-interface-and-esd-questions

器件型号:BQ28Z610

您好、支持团队

我从客户那里得到了很多关于此器件的问题、该器件目前在许多不同产品中投入生产、并被设计成新产品。  

在感应电阻器上、为什么我们将客户限制为0.001~0.003 Ω 电阻器、客户希望使用0.01 Ω 电阻器(不确定原因)。 这是因为 ADC 输入范围还是 BQ28Z610中的安全特性?它们不使用安全特性、并且产品中有一个4安培保险丝。  

在 I2C 接口数据表的第7.26节中、第7.26节提到了3.3k 的下拉电阻、我假设这是一个拼写错误、应该是一个上拉电阻、或者在 BQ28Z610断电时、下拉电阻是否有效 ?

I2C 接口上仍有添加的滤波器、2 100欧姆串联电阻器和 ESD 器件。 进行数学计算时、我们似乎无法为主机处理器提供有效的低电平。 对此有任何意见吗?

此致

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请勿使用。 这将限制保护阈值的动态范围。 cc 范围仅为+/-100mV。 较大的感应电阻器会影响动态范围。

    DS 正确。 内部下拉电阻器。 您需要一个外部上拉电阻器。

    这不能是监测计问题。 即使使用10m Ω rsns、GND 漂移也不能这么高。 检查主机使用的电平转换器是否有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、电池
    哇、I2C 上的下拉电阻是一个大问题、在总线上有其他器件的系统中、这是如何工作的? 其次、它会在电源上产生恒定负载。 2.2k 上拉至3.3V、最终为1.2mA 漏极!! 我从未使用过 I2C 线路上具有下拉电阻的器件。

    至于电平、问题是监测计可以下拉至400mV 电平、如果我们有2k 上拉至3.3V 电压、则处理器的 Vinlow 大约为650mv、这不是很大的裕度。 是否有需要200欧姆电阻的原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、它位于芯片内部、位于电池组侧。 因此、移除电池组后、您不会有损耗。 此外、还需要进行睡眠和内部校准。

    2x100 Ω 电阻器与齐纳二极管串联使用、以实现更好的 ESD。