This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:什么可以阻止从运输模式启动?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754771/bq76930-what-can-prevent-boot-up-from-ship-mode

器件型号:BQ76930

尊敬的 TI:

我们的团队正在使用 BQ76930开发电池管理模块。 从运输模式启动芯片时、我们遇到了问题。  当前没有电池或电阻器组连接到电池输入端口。 我先建立 I2C 通信、但无法始终如一地启动。 在 TS1引脚上、有一个带有开关的分压器、可提供1.1V 脉冲。  

您能否向我提供 BQ76930引导所需的检查列表? 哪些因素会阻止它启动?

谢谢、

Mesfin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mesfin、您好!

    您使用的是 EVM 还是您自己的电路板? 只要满足数据表中的最小脉冲宽度要求、您为 TS1引脚提供的脉冲电压就足够高了。 该器件还需要适当的电压才能从 POR (BAT-VC5x)中输出、(VC5x-VSS)必须全部高于3.6V 的关断电压。 如果没有任何元件连接到电池输入、则可能是问题所在。

    此致、
    Matt