请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76930 尊敬的 TI:
我们的团队正在使用 BQ76930开发电池管理模块。 从运输模式启动芯片时、我们遇到了问题。 当前没有电池或电阻器组连接到电池输入端口。 我先建立 I2C 通信、但无法始终如一地启动。 在 TS1引脚上、有一个带有开关的分压器、可提供1.1V 脉冲。
您能否向我提供 BQ76930引导所需的检查列表? 哪些因素会阻止它启动?
谢谢、
Mesfin