请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL431 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
客户发现以下电路的直流输出端增加了三角波。 交流波 Vpp 约为100mV、频率为数十 kHz。 但是、当在 PIN1和 PIN2之间放置一个1500pF 的电容器时、输出是正常的。
在 PIN1和 PIN2之间添加一个电容器时、如何仿真增益、相位与频率间的开环图?
在 PIN1和 PIN2之间添加一个电容器时、应该在何处断开以实现一个开环?