This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TL431:如何在以下电路中仿真 TL431开环增益、相位与频率间的关系图

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754266/tina-spice-tl431-how-to-simulate-tl431-open-loop-gain-phase-vs-frequency-chart-in-following-circuit

器件型号:TL431
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

客户发现以下电路的直流输出端增加了三角波。 交流波 Vpp 约为100mV、频率为数十 kHz。 但是、当在 PIN1和 PIN2之间放置一个1500pF 的电容器时、输出是正常的。

在 PIN1和 PIN2之间添加一个电容器时、如何仿真增益、相位与频率间的开环图?  

在 PIN1和 PIN2之间添加一个电容器时、应该在何处断开以实现一个开环?

e2e.ti.com/.../slvm164.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    数据表上的图10显示了 TL431的开环。 您需要在电路中执行开环吗? 我通常会看到闭环来查看系统的响应。

    引脚1和引脚2之间的电容通常用于稳定性目的。
    另外请记住、上述电路配置会使 TL431更加不稳定。 Q2004充当放大器、放大 TL431的不稳定区域、从而使4.7uF 的值过小。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcoo、

    该电路主要基于 TL431数据表的图33。 根据我的仿真、将4.7uF 更改为10uF 或串联一个电阻器以增加 ESR、这两个电阻器都会提高稳定性。 这有道理吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    这两种解决方案都可以正常工作。 除非您有非常具体的启动或噪声要求、否则我建议增大电容而不是增大 ESR。

    -Marcoo