This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29200:BQ29200平衡器问题

Guru**** 2585735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29200, BQ24103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754267/bq29200-bq29200-balancer-question

器件型号:BQ29200
主题中讨论的其他器件: BQ24103

大家好、我们正在研究如何将 BQ29200用于此处的新项目。 此外、我们计划使用的电池是3.7V 800mAh 锂离子电池。  第8.3.6节中的数据表提到了 TI。如果电池组电压低于6V、不建议打开平衡器。 如果低于6V 会发生什么情况?

我尝试了2个电池组、每个电池组中的一个电池低于2.0V、另一个电池组为~3.25V。 在两个电池组上完成充电后、一节电池的电压为4.40V、另一节电池的电压为3.92V。 3.40V 超出充电器的最大电压。 这是因为该测试中使用的两个电池组都低于6V 吗?

此外、当两个电池组的电压都略高于3.0V 时、我对这两个电池组重复了相同的测试、结果是两个电池组的电压差都为2mV。

谢谢

Dan Ross - AST Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!
    bq29200数据表不包含 VMM_DET_ON 和 VMM_DET_OFF 过压特性曲线。 由于校准点为7.6V、因此从校准点移开时、精度可能不如预期的好。 数据表中的第8.3.6节在6V 至8.4V 范围内似乎指示了良好的性能、但并未指示该容差是多少。
    在一个电池组为2V 和3.25V 的示例中、差异为1.25V、器件应轻松识别出这种差异并进行平衡。 如果充电器的电池电压为4.4V 和3.92V、则充电电压必须为8.32V 或略高于电池部分。  差值为480mV、器件仍应平衡高电芯。  如果 CB_EN 为低电平、器件将继续平衡高电芯、在足够长的时间后、如果器件容差仍然接近 VMM_DET_OFF、则电池可能约为3.92 +/- 9mV。  

    该器件需要一些时间来平衡高电芯电压降。  充电器通常会提供平均电压、并且可以轻松地将电池电压推至高于其 OV 限制。  OUT 引脚电压应为充电器停止充电的信号。

    如果我不了解电池的电压条件、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我在结束该案例时有点早-抱歉。 最后一个问题-正在使用(对于此原型、使用 BQ24103充电器。 我正在尝试了解充电器为什么允许电池充电至该电压电平(4.4V)。 这是耐受性吗? 只是担心电池会消耗这么高的充电电压。

    谢谢

    Dan Ross - AST INC.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!
    我不是充电器专家、但 bq24103显示它可针对1节或2节电池进行配置。 在1节电池上、它提供4.2V 电压、在2节电池上提供8.4V 电压(图1和2)。 该器件无法监测单个电池的电压、而是由其他电路控制。 bq29200可监控单节电池的电压、并在 OUT 上提供过压检测信号以停止充电器或提供一些其他过压保护开关。