主题中讨论的其他器件: BQ24103
大家好、我们正在研究如何将 BQ29200用于此处的新项目。 此外、我们计划使用的电池是3.7V 800mAh 锂离子电池。 第8.3.6节中的数据表提到了 TI。如果电池组电压低于6V、不建议打开平衡器。 如果低于6V 会发生什么情况?
我尝试了2个电池组、每个电池组中的一个电池低于2.0V、另一个电池组为~3.25V。 在两个电池组上完成充电后、一节电池的电压为4.40V、另一节电池的电压为3.92V。 3.40V 超出充电器的最大电压。 这是因为该测试中使用的两个电池组都低于6V 吗?
此外、当两个电池组的电压都略高于3.0V 时、我对这两个电池组重复了相同的测试、结果是两个电池组的电压差都为2mV。
谢谢
Dan Ross - AST Inc.