请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5022 我将 PMP20058 PoE 隔离式反激参考设计 与 LM5022结合使用 、将12V 转换为54V。 我有两种 PCB 设计、采用相同的电路、但布局不同。 在高电流消耗下、两种 PCB 设计中的一种会产生可闻噪声、该噪声会随着电流消耗的增加而频率升高。
我发现、只要将示波器探针接触 RT/SYNC 输入、可闻噪声就会消失、OUT 引脚恢复到100KHz PWM 速率。 如果 RT/SYNC 输入没有示波器、OUT 引脚脉冲速率看起来会更快。
有什么想法吗?