This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:隔离型反激式升压转换器的可闻噪声

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754668/lm5022-audible-noise-with-isolated-flyback-boost-converter

器件型号:LM5022

我将 PMP20058 PoE 隔离式反激参考设计LM5022结合使用 、将12V 转换为54V。  我有两种 PCB 设计、采用相同的电路、但布局不同。  在高电流消耗下、两种 PCB 设计中的一种会产生可闻噪声、该噪声会随着电流消耗的增加而频率升高。

我发现、只要将示波器探针接触 RT/SYNC 输入、可闻噪声就会消失、OUT 引脚恢复到100KHz PWM 速率。  如果 RT/SYNC 输入没有示波器、OUT 引脚脉冲速率看起来会更快。

有什么想法吗?

PMP20058原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您使用 LM5022。 您的问题似乎是由影响振荡器(RT 引脚)的开关噪声引起的、这主要是布局清洁问题。 您的另一项工作表现良好、表明布局更好。 使用这个。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我必须同时使用两种 PCB 设计。 这可能是布局问题、但我需要知道查看的位置。 两种布局的 RT/SYNC 引脚布线和电阻实际上是相同的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要查看 RT 电阻器如何连接到 IC GND。