请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25066 您好!
我有一个使用 LM25066的设计。
当我读取温度值时、结果会产生很大的噪声。 (从21°C 至28°C 不等)
我在读取功率和电流值时会产生类似的噪声-即使在读取平均值寄存器时也是如此。
该器件位于两个开关电源之间-因此、它可能会拾取这些电源的噪声?
你有什么建议吗?
例如、我在二极管引脚的输入端使用了一个1nF 电容。 增大该电容是否合理?
谢谢、Fiona