This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066:噪声温度和电流值

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754321/lm25066-noisy-temperature-and-current-values

器件型号:LM25066

您好!

我有一个使用 LM25066的设计。

当我读取温度值时、结果会产生很大的噪声。 (从21°C 至28°C 不等)

我在读取功率和电流值时会产生类似的噪声-即使在读取平均值寄存器时也是如此。

该器件位于两个开关电源之间-因此、它可能会拾取这些电源的噪声?

你有什么建议吗?

例如、我在二极管引脚的输入端使用了一个1nF 电容。 增大该电容是否合理?

谢谢、Fiona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Fiona:

    如果您在 PMBus 上读取错误的值,则控制器本身会由于噪音而感应到错误的电压、电流和温度值。 检测这些参数的引脚是高阻抗引脚、它们更容易受到噪声的影响。 现在、您应该更加担心控制器的操作、因为其引脚上有噪声。
    您是否在过流、过压和快速跳闸条件下检查了电路的功能? 电路是否在设定的阈值处响应?
    增加二极管引脚上的电容器会降低温度测量的精度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您回来。  

    是的、控制器在热插拔、上电-跳闸条件下按我的预期工作。 (虽然我必须承认不确定阈值的绝对精度)

    在这种情况下、我将其更多地用作遥测设备-这种情况也可防止出现重大故障。  

    我只是想知道这些读数上是否经常出现噪声。 我确实非常关注布局、但周围有多个开关电源。

    PMBus 可能存在问题、因为它是在 FPGA 上实现的、并且仍在进行调整。 但是、我们可以读回寄存器、如 MFR_ID、无错误。

    您是否有其他用户发现读数噪声很大? (我想知道是否存在平均值计算寄存器、因为预计会产生噪声)

    此致、Fiona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新-我们在 PMBus 实施中出现错误。 这现在是固定的、值看起来良好且稳定。
    感谢您的支持、
    Fiona