This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:使用外部电阻器时的最大电流限制值

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754222/tps1h100-q1-max-current-limit-value-using-external-resister

器件型号:TPS1H100-Q1

大家好、

在 CL 引脚上使用外部电阻器时,您能不能帮助分享最大电流限制是多少?

我在规格中找不到任何数据,但似乎是7A? 这款7A 是否针对所有生产器件进行了测试和保证?

目前有一位客户使用它、并在 CL 引脚上使用330欧姆电阻器进行测试、但发现它的最大电流仅为5.5A

即使用0欧姆短接、它的最大输出也仅为5.5A。

与他们一起检查直流电源不受限制、实际上最大电流为10A

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    内部电流限制经过生产测试、下限为7A。 外部电流限制在0.5A 和1.6A 时进行测试。 我很惊讶地知道内部电流限制仅为5.5A。 测试了多少个器件? 是否可以共享 显示 电流限制期间电流的原理图和示波器图片?

    此应用的标称负载电流是多少?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我想这个线程已被应答并将被关闭。 如果您有进一步的问题、请重新打开主题帖。
    此致