请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1H100-Q1 大家好、
在 CL 引脚上使用外部电阻器时,您能不能帮助分享最大电流限制是多少?
我在规格中找不到任何数据,但似乎是7A? 这款7A 是否针对所有生产器件进行了测试和保证?
目前有一位客户使用它、并在 CL 引脚上使用330欧姆电阻器进行测试、但发现它的最大电流仅为5.5A
即使用0欧姆短接、它的最大输出也仅为5.5A。
与他们一起检查直流电源不受限制、实际上最大电流为10A
谢谢。