请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 你(们)好。
BQ50Z50-R2用于我们的智能电池组。 电池为14.8V (标称电压)、6Ah、(96Wh) 4S5P 锂离子电池。
但是、我们注意到了一个奇怪的行为。 在为电池充电时、电池很少会充电至16.7V、这是我们的充电器设置的充电终止电压(请参阅下文)。 充电通过基于 BQ24618RGET 的"哑铃充电器"完成。 因此、充电器会不断尝试为电池充电、而不是显示充电已完成。
请观察完整电量和剩余电量的下降情况。 我们还注意到、在使用 Battery Management Studio 时、T_Ambient 报告为3.9摄氏度。这也是奇怪的、因为充电是在室温下完成的。 (此外、BMS 的使用寿命和保护措施不表示存在任何问题。)
期待您的评论!
此致、
右