This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:满充电容量跳转

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752062/bq40z50-full-charge-capacity-jump

器件型号:BQ40Z50

你(们)好。

BQ50Z50-R2用于我们的智能电池组。 电池为14.8V (标称电压)、6Ah、(96Wh) 4S5P 锂离子电池。  

但是、我们注意到了一个奇怪的行为。 在为电池充电时、电池很少会充电至16.7V、这是我们的充电器设置的充电终止电压(请参阅下文)。 充电通过基于 BQ24618RGET 的"哑铃充电器"完成。 因此、充电器会不断尝试为电池充电、而不是显示充电已完成。  
请观察完整电量和剩余电量的下降情况。 我们还注意到、在使用 Battery Management Studio 时、T_Ambient 报告为3.9摄氏度。这也是奇怪的、因为充电是在室温下完成的。 (此外、BMS 的使用寿命和保护措施不表示存在任何问题。)

期待您的评论!
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题已分配给 AE、您将在1周或更短的时间内收到回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 期待找到一些答案。  

    我们能够再现上述行为。 看起来与有效的充电终止条件相关。



    我们已将"充电终止电压"从默认的75mV 更改为0mV、此时电池的性能似乎有所改善。  

    我的问题是:我们是否需要重新运行学习周期?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    更改电池组的工作电压范围、即充电终止电压或放电终止电压、不需要重新运行学习周期。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 谢谢!