请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25713EVM-017
工具/软件:WEBENCH设计工具
我使用 EV2400对 BQ25713-EVM 进行编程、以获得19.2V 输出、并按照 BQ25713-EVM 用户指南中的步骤进行操作。 所有驱动程序安装均根据用户指南正确完成。 我 通过 EVM2400连接了 BQ25713-EVM、然后将 EV2400连接到计算机。 检测到计算机和电池管理 Studio v1.3.54.1、但我在列出的目标 板中找不到 BQ25713-EVM、如图所示。 此外、studio 还会显示"自动检测到的设备:无"。 请帮助我找出问题。
谢谢。