This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ25713EVM-017:BQ25713EVM-017

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713EVM-017, EV2400, BQSTUDIO, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752582/webench-tools-bq25713evm-017-bq25713evm-017

器件型号:BQ25713EVM-017

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我使用 EV2400对 BQ25713-EVM 进行编程、以获得19.2V 输出、并按照 BQ25713-EVM 用户指南中的步骤进行操作。 所有驱动程序安装均根据用户指南正确完成。 我 通过 EVM2400连接了 BQ25713-EVM、然后将 EV2400连接到计算机。 检测到计算机和电池管理 Studio v1.3.54.1、但我在列出的目标 板中找不到 BQ25713-EVM、如图所示。  此外、studio 还会显示"自动检测到的设备:无"。 请帮助我找出问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在 BQStudio 登录页面上下载 BQSTUDIOTEST v1.3.86.3。 这将是 BQStudio 的最新版本。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Joel。 我安装 了最新版本的 BQStudio 并找到 了 BQ25713充电器。 我将 EV2400连接到 BQ25713、但我遇到"器件 ACK 错误"。 我认为 EV2400无法识别 BQ25713-EVM。 您是否知道 此错误的原因是什么? 可以帮我解决这个问题吗? 我已附上有关连接和屏幕截图的照片。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ufuk、

    请在 EV2400的端口2上使用 I2C 连接、而不是在端口1上使用 SMBus。 BQ25713是一款 I2C 器件。


    此致、
    Joel H