This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:EN 引脚 PWM 问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752065/lm3409-en-pin-pwm-issue

器件型号:LM3409

您好!

我正在尝试使用 LM3409HV 评估板执行短脉冲、当我使用 EN 引脚 PWM (低频)时、上升时间会变长

PWM:5-100ms

频率:20-60Hz

占空比:10-50%

设置:

电源- 36V

7个串联 LED 的 SFH4780

我还尝试使用 PWM2、并根据规格获得结果-只有嗡嗡声

请帮助、我的设置更容易使用 EN 引脚

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    使用 PWM2也会使用分流 MOSFET。 应非常有可能在您的频率下启用调光。

    中的 J1状态是什么、您如何配置它?
    您用什么来推动 EN?
    您是否查看过您的36V 电源以确保它不会在电流需求时下降?
    EVM 是如何连接到36V 的?
    您能看一下 VCC 吗? 将 EN 拉至0.5V 以下会将器件置于低功耗关断状态。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    使用 PWM2时、调光将根据规格工作。

    *当我使用 EN 引脚 PWM 时、J1状态为开路(无跳线)(根据数据表)
    *我在 EN 引脚上使用具有光耦合器和下拉电阻器的外部5V 电源(图片上的蓝线是 EN 引脚)
    *没有看到电源线-我可以检查,但它可以与 PWM2一起工作,所以我不认为有问题。 测量了 Vin、它稳定、无压降
    *我使用220-36V、4A 直流电源、并使用香蕉插头(50cm 电线)连接 EVM
    *当 EN 接地时、我将查看 VCC - Vcc 与 Vin 相同

    ***更新***

    在 EN 上的40Hz (50%占空比) PWM 下、问题得到解决、存在干净的信号。

    但系统必须在20-60Hz 条件下工作

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    VCC 不能与 Vin 相同、Vcc 应为6V。 在低功耗关断模式下、VCC 将下降。 从数据表中:
    "8.4.1低功耗关断
    LM3409/09HV 可通过将 EN 端子接地置于低功耗关断状态(通常为110 μA)
    (任何低于0.5V 的电压)、直到 VCC 降至 VCC UVLO 阈值(通常为3.73V)以下。 在正常情况下
    运行该端子应连接到高于1.74V 和低于绝对最大输入电压的电压
    额定值。"

    如果 Vcc 正在下降并进入低功耗状态、可能会有一个较大的 VCC 电容器允许更长的 PWM 低电平时间。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    我测量了相对于接地的 Vcc、在数据表上、Vcc 以 Vin 为基准、因此当 EN 为低电平时、我得到0v、当 EN 为高电平时、我得到大约6V。

    我还看到上升时间受关断时间影响、当关断时间低于10ms 时、上升时间正常。

    我在论坛上看到 EN 的睡眠时间为10ms、它解释了高上升时间。

    我将尝试添加更大的 Vcc 电容器、我还看到我可以使用 UVLO 来执行 PWM -我该怎么做?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、Vcc 在高侧、很抱歉、这种困惑。  UVLO 也可用于 PWM。  如果您使用的是 UVLO、则只需将 UVLO 引脚拉至低电平即可禁用 UVLO 引脚、并在 PWM 为高电平时将其释放。  这可以通过连接到 UVLO 引脚的二极管或将节点拉低的晶体管/FET 来实现。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能展示一张图纸\原理图、说明如何执行 UVLO PWM?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面介绍了如何使用二极管或 MOSFET 连接到 UVLO 以进行 PWM 调光。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的专业支持