您好!
我正在尝试使用 LM3409HV 评估板执行短脉冲、当我使用 EN 引脚 PWM (低频)时、上升时间会变长
PWM:5-100ms
频率:20-60Hz
占空比:10-50%
设置:
电源- 36V
7个串联 LED 的 SFH4780
我还尝试使用 PWM2、并根据规格获得结果-只有嗡嗡声
请帮助、我的设置更容易使用 EN 引脚
Michael
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试使用 LM3409HV 评估板执行短脉冲、当我使用 EN 引脚 PWM (低频)时、上升时间会变长
PWM:5-100ms
频率:20-60Hz
占空比:10-50%
设置:
电源- 36V
7个串联 LED 的 SFH4780
我还尝试使用 PWM2、并根据规格获得结果-只有嗡嗡声
请帮助、我的设置更容易使用 EN 引脚
Michael
您好、Irwin、
使用 PWM2时、调光将根据规格工作。
*当我使用 EN 引脚 PWM 时、J1状态为开路(无跳线)(根据数据表)
*我在 EN 引脚上使用具有光耦合器和下拉电阻器的外部5V 电源(图片上的蓝线是 EN 引脚)
*没有看到电源线-我可以检查,但它可以与 PWM2一起工作,所以我不认为有问题。 测量了 Vin、它稳定、无压降
*我使用220-36V、4A 直流电源、并使用香蕉插头(50cm 电线)连接 EVM
*当 EN 接地时、我将查看 VCC - Vcc 与 Vin 相同
***更新***
在 EN 上的40Hz (50%占空比) PWM 下、问题得到解决、存在干净的信号。
但系统必须在20-60Hz 条件下工作
谢谢、
您好、Irwin、
我测量了相对于接地的 Vcc、在数据表上、Vcc 以 Vin 为基准、因此当 EN 为低电平时、我得到0v、当 EN 为高电平时、我得到大约6V。
我还看到上升时间受关断时间影响、当关断时间低于10ms 时、上升时间正常。
我在论坛上看到 EN 的睡眠时间为10ms、它解释了高上升时间。
我将尝试添加更大的 Vcc 电容器、我还看到我可以使用 UVLO 来执行 PWM -我该怎么做?
谢谢、