主题中讨论的其他器件: TPS92640
大家好、:
我的 TPS92518有一些问题:
1 μ A TPS92518的,电流为5A、每通道的电流应为2.5A、对吧?
2 μ A 是,公式计算得出的电流值、 默认值为80h、即128、需要将 SPI 配置调整为255、以便最大限度地提高电流?
如果客户的应用需要纯硬件控制、是否无法实现最大化?
3 μ A 是 TPS92518 2.5A 的,电流?Rsense 是否有一系列选项?根据以下公式、Rsense 值越小、LED 电流就越大。如果 SPI 无法配置、Rsense 可以随意选择、然后选择时间 默认值是否为128、单通道的输出电流最大值是否为2.5A?