This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518:输出电流问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518, TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752536/tps92518-output-current-problem

器件型号:TPS92518
主题中讨论的其他器件: TPS92640

大家好、:

   我的 TPS92518有一些问题:

1 μ A TPS92518的,电流为5A、每通道的电流应为2.5A、对吧?

2 μ A 是,公式计算得出的电流值、 默认值为80h、即128、需要将 SPI 配置调整为255、以便最大限度地提高电流?

   如果客户的应用需要纯硬件控制、是否无法实现最大化?

3 μ A 是 TPS92518 2.5A 的,电流?Rsense 是否有一系列选项?根据以下公式、Rsense 值越小、LED 电流就越大。如果 SPI 无法配置、Rsense 可以随意选择、然后选择时间 默认值是否为128、单通道的输出电流最大值是否为2.5A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1) 1) TPS92518是双控制器、因此限制实际上是所选的设计和器件。 每通道的电流可高于5A 或2.5A。

    2) 2) LEDX_PKTH_DAC 设置为255、使 VCS 变为255 mV、从而提供最高的输出电流。 TPS92518调节峰值电流、因此需要进行数据表计算、以计算关断时间、纹波电流以及最终平均输出电流。 您发布的公式用于计算上面第一个公式、即公式3的峰间电流纹波。 平均输出电流是峰值电流阈值减去电流纹波的一半、如上面的公式4所示。

    3) 3) Rsense 受电阻器设计和尺寸的限制。 TPS92518是一款控制器、因此不限于2.5A。 默认操作非常有限。 峰值电流感应设置为全范围的约1/2、即127、关断时间固定为127。 这可能导致开关频率极低的设计。 在计算中使用 Vled 时检查 TOFF 值。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。我还有两个问题
    1)TPS92518不由 SPI 控制、仅由 Rsense 控制。 每个通道的默认输出电流是多少?
    2)LEDX_PKTH_DAC 设置为最大值255。 此时、通过配置 Rsense 的值、每个通道的最大输出电流可达5A?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1) 如果 TPS92518不受 SPI 控制、则其默认峰值电流阈值为127、关断时间为127。  Rsense 将设置电流达到127mV 峰值电流阈值时的电流值。  如果 Rsense 为1欧姆、则峰值电流阈值将为127mA;如果 Rsense 为0.1欧姆、则峰值电流阈值将为1.27A。  平均电流是峰值电流阈值与峰间电流纹波的函数。  IAVE = Ipeak -(1/2)* Ipkpk (峰峰值电流纹波)。  峰间电流纹波是关断时间(或导通时间)、电感值、输入电压和 LED 电压的函数。 数据表中提供了相关的公式。  请注意、127的关断时间(默认情况下不带 SPI、TPS92518强制进入此模式)将很长、尤其是在 LED 电压较高的情况下。  我会首先计算这一点、以查看以这种方式操作是否对您的应用甚至是可行的。  同样、这些计算也在数据表中。

    2) LEDX_PKTH_DAC 设置为最大值255 (这只能通过 SPI 实现、如果您不使用 SPI、则可以强制 TPS92518进入固定工作模式、其中 LEDX_PKTH_DAC 设置为127)。  TPS92518是一款具有外部电源组件的双路控制器。  它可以控制的电流没有限制。  这受设计、使用的器件和散热注意事项的限制。

    如果您尝试驱动5A LED 负载、查看 TPS92640/641可能更有意义。  您的输入电压和 LED 堆叠电压是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、