请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5022 您好!
我正在尝试使用您的 WEBDESIGNER 设计工具使用 LM5022设计 SEPIC 转换器。 基本规格如下:
- 输入电压范围:15V-25V
- 输出电压:24V
- 最大输出电流3.5A
该工具提出的原理图如下: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=89E4A78AE1183FBA
我的问题是关于电感器。 具体而言、它是 CMX1211Z181B-10。 我没有进行详细计算、但我认为无论在电感值还是在最大电流中、它都是超大的。 由于布局问题、我无法使用此组件、而且设计工具不能为我提供其他选项。
在 LM5022数据表中、我找不到 SEPIC 转换器(仅适用于升压转换器)电感器计算示例、因此我遵循了您的设计指南"AN-1484设计 SEPIC 转换器"。 在调整电感器尺寸的步骤之后、我获得以下值:
- DMIN=49.6%
- Dmax = 62%
- L1纹波电流= 2.75A
- L1 = L2 = L = 22uH
- 峰值输入电感器电流为 L1 = 7.2A、L2 = 4.375A
根据这些值、我知道 CMX1211Z181B-10是一个超大组件、对吧?
因为我无法在试验电路板上安装第一个原型。 该电感 器 SRP1265A-330M 是否 是 L1和 L2的理想选择?
谢谢、致以诚挚的问候。