This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:SEPIC 转换器的电感器选择

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754194/lm5022-inductor-selection-for-a-sepic-converter

器件型号:LM5022

您好!

我正在尝试使用您的 WEBDESIGNER 设计工具使用 LM5022设计 SEPIC 转换器。 基本规格如下:

  • 输入电压范围:15V-25V
  • 输出电压:24V
  • 最大输出电流3.5A

该工具提出的原理图如下: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=89E4A78AE1183FBA

我的问题是关于电感器。 具体而言、它是 CMX1211Z181B-10。 我没有进行详细计算、但我认为无论在电感值还是在最大电流中、它都是超大的。  由于布局问题、我无法使用此组件、而且设计工具不能为我提供其他选项。


在 LM5022数据表中、我找不到 SEPIC 转换器(仅适用于升压转换器)电感器计算示例、因此我遵循了您的设计指南"AN-1484设计 SEPIC 转换器"。 在调整电感器尺寸的步骤之后、我获得以下值​​:

  • DMIN=49.6%
  • Dmax = 62%
  • L1纹波电流= 2.75A
  • L1 = L2 = L = 22uH
  • 峰值输入电感器电流为 L1 = 7.2A、L2 = 4.375A

根据这些值、我知道 CMX1211Z181B-10是一个超大组件、对吧?

因为我无法在试验电路板上安装第一个原型。 该电感 器 SRP1265A-330M 是否  是 L1和 L2的理想选择?

谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 FrancMartin:

    感谢您向我们提出您的问题。

    您的电感和峰值电流计算看起来正确、电感器选择看起来不错。 使用这些应该是好的。 另请注意、WEBENCH 根据库中的内容选择组件。

    谢谢、

    Garrett