This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:启用所有六个通道时出现问题、但仅使用三个通道?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752553/lp8556-issues-with-all-six-channels-enabled-but-only-use-three

器件型号:LP8556

大家好、

我的客户有以下问题:

我对 LP8556背光驱动器上的开放通道有疑问。  我们目前使用的是–E11版本(见第3页)

它启用3个通道、但最大升压输出电压设置为21V。  我们按原样使用预配置的版本、没有软件

驱动器、以便能够更改寄存器设置。

 

我们需要提高最大升压电压、我在板上尝试了-E02版本–它可以正常工作并解决了我遇到的问题。  但这种配置

启用器件上的所有6个通道。  我们只使用三个、我们的背光是7S3P–三个串联的7个 LED 灯串–因此我们只有三个通道

连接后、其他三个则打开。  

 

显然、该器件能够弄清这一点、并且仍然能够正常工作、因为它在我修改过的电路板上工作、但有任何可靠性或其他可靠性

如果在此配置中切换到使用-E02版本、我必须担心的问题是什么?  三个启用的开放通道具有任何

负面影响?

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一件事、是否可以将活动的三个通道连接在一起? 我们正在查看的其中一个 LCD 面板连接阴极
    三个灯串的连接在一起、因此背光驱动器短接在一起。 再说一次、我看到它确实起作用、但它确实起作用
    会损坏驱动器芯片以实现这一目的? 或影响其性能? PWM 相移功能似乎需要具有这些功能
    每个驱动器的连接是分开的、对吗?

    谢谢、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    在您的情况下、输出电压将触发 OVP (30V)且效率较低时会出现问题。 因此我建议您使用6个通道,您可以将两个通道连接在一起以驱动一个 LED 灯串,这样您就使用了全部六个通道。
    您最好不要将通道绑定在一起、因为它会对电流匹配产生影响。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sean、

    在这种情况下、使用所有六个通道将需要重新旋转电路板、此时不考虑这种情况。 那么、问题是
    将保持打开三个额外启用的通道。 它似乎不会触发30V 的 OVP 条件、即输出
    升压电压似乎正确适应灯串所需的电压。 此外,我不理解有关低效率的评论,CAN
    您会解释更多? 但基本来说,我已经按照我描述的方式连接了它,它似乎可以正常工作,所以它看起来不像我正在经历的那样
    条件。 您是否可以提供有关保持未使用信道打开的进一步指导?

    对于第二部分、当您提到绑定通道和电流不匹配时、不匹配的原因将是所有的并联 LED 灯串
    如果驱动相同、但无法设置每个灯串中的电流、对吧? 我也许可以忍受这种情况、但我想知道效果如何
    驱动器芯片上可能具有的一些其他功能。

    谢谢、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    对于您的应用程序和连接,如果您将这三个未使用的通道保持断开状态,则当设备不再执行此操作时,它应强制输出达到最大设置电压。 在这种情况下,由于输出电压大于您需要的电压,因此效率较低。 但您还没有发现输出电压触发器 OVP、因此这有点奇怪。 您能否再次检查您的电路?
    对于电流匹配、您的理解是正确的、如果您不想使用该三个通道、只需将其保持打开状态即可。 谢谢。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    请查看您的收件箱、我已回复、但我包含了原理图、因此我希望将其保留在内部。

    谢谢、

    Brian