请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8556 大家好、
我的客户有以下问题:
我对 LP8556背光驱动器上的开放通道有疑问。 我们目前使用的是–E11版本(见第3页)
它启用3个通道、但最大升压输出电压设置为21V。 我们按原样使用预配置的版本、没有软件
驱动器、以便能够更改寄存器设置。
我们需要提高最大升压电压、我在板上尝试了-E02版本–它可以正常工作并解决了我遇到的问题。 但这种配置
启用器件上的所有6个通道。 我们只使用三个、我们的背光是7S3P–三个串联的7个 LED 灯串–因此我们只有三个通道
连接后、其他三个则打开。
显然、该器件能够弄清这一点、并且仍然能够正常工作、因为它在我修改过的电路板上工作、但有任何可靠性或其他可靠性
如果在此配置中切换到使用-E02版本、我必须担心的问题是什么? 三个启用的开放通道具有任何
负面影响?
谢谢、
Brian