This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS76901-HT:TPS76901-HT 输入电压范围

Guru**** 2583075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS76901-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753882/tps76901-ht-tps76901-ht-input-voltage-range

器件型号:TPS76901-HT

您好!

我在 门户网站上找到了有关 TPS76901-HT 输入电压的问题、但没有任何答案。

125C 组件 TPS76901的建议输入电压范围为2.7-10V、 而 TPS76901-HT 版本的建议输入电压范围为5-10V。

这些组件之间的区别是什么?

TPS76901-HT 能否由低于5V 的电压供电、例如3.5V?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vaidas、

    TPS76901-HT 的额定输入电压取决于温度。
    我们不保证部件在整个使用寿命/工艺过程中能够以较低的电压供电。

    虽然该器件可能由较低的器件供电、但不能保证也不建议这样做。

    谢谢、
    Daniel