请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS76901-HT 您好!
我在 门户网站上找到了有关 TPS76901-HT 输入电压的问题、但没有任何答案。
125C 组件 TPS76901的建议输入电压范围为2.7-10V、 而 TPS76901-HT 版本的建议输入电压范围为5-10V。
这些组件之间的区别是什么?
TPS76901-HT 能否由低于5V 的电压供电、例如3.5V?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在 门户网站上找到了有关 TPS76901-HT 输入电压的问题、但没有任何答案。
125C 组件 TPS76901的建议输入电压范围为2.7-10V、 而 TPS76901-HT 版本的建议输入电压范围为5-10V。
这些组件之间的区别是什么?
TPS76901-HT 能否由低于5V 的电压供电、例如3.5V?
谢谢!