This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:高电压应用

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754070/ucc39002-high-voltage-application

器件型号:UCC39002

您好专家、

我的客户希望将电流共享 IC - UCC39002用于48V 适配器应用。 我们看到它有一个高电压应用。 我们想知道如何计算/选择 R_bias1/R_bias2/BJT。 请就此问题提供帮助吗? 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ann、
    计算 RBIAS1和 RBIAS2分压器时、使中点处的工作电压约为12V。
    选择12V 是因为这大约是 UCC39002的正常工作电压
    RBIAS1和 RBIAS2的值不能太大、因为 RBIAS1需要为 BJT 提供一个小的基极驱动电流、并为 UCC39002提供工作电流。
    BJT 是一款小信号 NPN 晶体管、其 BVCEO 高于系统的最大工作电压。

    此致
    John