请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25088 我使用 LM25088将+19V 转换为-12V。
我希望能够控制 LM25088的使能。
但是、由于该器件以-12V 而不是 GND 为基准、因此我不认为3.3V 信号可以直接驱动使能信号。
当用于生成负电压时、如何连接3.3V 信号以启用 LM25088?
该电路如下所示。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.