This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25088:在用于生成负电压时、如何连接 LVTTL 信号以启用 LM25088?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753900/lm25088-how-to-interface-an-lvttl-signal-to-enable-the-lm25088-when-used-to-generate-a-negative-voltage

器件型号:LM25088

我使用 LM25088将+19V 转换为-12V。

我希望能够控制 LM25088的使能。

但是、由于该器件以-12V 而不是 GND 为基准、因此我不认为3.3V 信号可以直接驱动使能信号。

当用于生成负电压时、如何连接3.3V 信号以启用 LM25088?

该电路如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roger、

    您可以使用电平转换器。 IC 或分立式。

    Sam