This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:使用单串升压适配和短路检测

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753634/lp8860-q1-boost-adaptation-and-short-detection-using-single-string

器件型号:LP8860-Q1

您好!

我们希望使用所有短路的 LED 输出、以在单串配置中最大限度地提高电流。 LP8860在显示模式下运行。 根据数据表的表10、需要将 LED_STRING_CONF 设置为101。

问题1)

在表10中、对于 LED_STRING_CONF、在101下的"短 LED 灯串"部分中显示"Y/N"。 在哪些情况下可以进行短路检测? 我猜通常使用寄存器0x64中的 DRV_LED_FAULT_THR 值来比较两个灯串以检测短路。 但是、这里我们只有一个字符串。

问题2)

单串配置中 DRV_LED_FAULT_THR、DRV_HEADER 和 DRV_LED_COMP_HYST 的最佳值是多少? 在本例中、我们有8个与 VF 串联的 LED、总电压介于22V 和28V 之间。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Martin、

    让我们详细了解一下这一点、稍后回复您。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    (1)如果一个或多个输出电压高于 DRV_LED_FAULT_THR、并且至少一个 LED 输出电压介于 DRV_HEADR 和 DRV_HEADR + DRV_LED_COMP_HYST 之间、则触发 LED 短路故障。 因此、如果4个输出短接在一起、4个输出电压将相同。 因此无法检测到 LED 短路故障。

    数据表中的"Y/N"表示为"是"、因为有时虽然"LED_STRING_CONF"设置为101、但四个输出不连接在一起。 在这种情况下、可以检测到 LED 短路。

    (2) DRV_HEADER 和 DRV_LED_COMP_HYST 电压通常取决于输出电流、 热要求、  最大升压输出压降。 您可以首先选择最小电压、如果电压不能满足要求并且还  允许热性能、则增加电压。