您好!
我们希望使用所有短路的 LED 输出、以在单串配置中最大限度地提高电流。 LP8860在显示模式下运行。 根据数据表的表10、需要将 LED_STRING_CONF 设置为101。
问题1)
在表10中、对于 LED_STRING_CONF、在101下的"短 LED 灯串"部分中显示"Y/N"。 在哪些情况下可以进行短路检测? 我猜通常使用寄存器0x64中的 DRV_LED_FAULT_THR 值来比较两个灯串以检测短路。 但是、这里我们只有一个字符串。
问题2)
单串配置中 DRV_LED_FAULT_THR、DRV_HEADER 和 DRV_LED_COMP_HYST 的最佳值是多少? 在本例中、我们有8个与 VF 串联的 LED、总电压介于22V 和28V 之间。
此致。