主题中讨论的其他器件: BQ2057、 MSP430F5529
晚上好…
我使用的是 BQ2057W (8.4V)器件,并希望将 STAT 输出端连接到 MSP430输入端.... MSP430是3.3V 器件..... STAT 将被驱动、低电平、高电平或三态..... 我想找一个便宜的解决方案来将我转换为 MSP 输入...根据 BQ 数据表、STAT 在高电平时将至少为 VCC-0.5V ...我的 VCC 大约为8.7V ...这意味着 STAT 高电平将大约为8.7V 至8.2V
我非常了解如何使用 I2C MOSFET 转换器、我确信我可以在这些电压下使用该解决方案、遗憾的是、使用 BQ2057数据表中的图11、了解如何连接以读取三态信号将无法正常工作。。。 有人对此有什么想法吗?
谢谢你
Steve