This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057W:STAT 输出问题

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2057W, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751972/bq2057w-stat-output-question

器件型号:BQ2057W
主题中讨论的其他器件: BQ2057MSP430F5529

晚上好…

我使用的是 BQ2057W (8.4V)器件,并希望将 STAT 输出端连接到 MSP430输入端.... MSP430是3.3V 器件..... STAT 将被驱动、低电平、高电平或三态..... 我想找一个便宜的解决方案来将我转换为 MSP 输入...根据 BQ 数据表、STAT 在高电平时将至少为 VCC-0.5V ...我的 VCC 大约为8.7V ...这意味着 STAT 高电平将大约为8.7V 至8.2V

我非常了解如何使用 I2C MOSFET 转换器、我确信我可以在这些电压下使用该解决方案、遗憾的是、使用 BQ2057数据表中的图11、了解如何连接以读取三态信号将无法正常工作。。。 有人对此有什么想法吗?

谢谢你

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve
    I2C MOSFET 转换是我建议的、它具有较少的器件数、并且应该非常便宜。

    需要更新图11。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、

    您能否添加齐纳二极管和电阻器、将 STAT 输出电压钳制到 MSP430的输出电压? 齐纳钳位 Vouli 还建议使用 RC 滤波器、因为该器件的 STAT 输出已知在10kHz 范围内具有抖动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    账单...

    我不确定我是否完全理解您要去的地方。  在 NXP AN10441中使用 I2C MOSFET 转换时、我如何将 BQ 数据表中的图11中的电阻与 MOSFET 电路上的低电压电阻隔离。  示例... STAT 引脚被驱动为"高电平"... MSP 引脚寄存器请参阅高电平、但问题仍然是它被驱动还是悬空、因此我们必须写入输出以驱动 PIN 线...在向该寄存器写入低电平时、将在中的电阻器之间创建一个分压器 因此、图11和低电压栅源电阻器可能违反 MSP?

    我在这里缺少什么吗?

    谢谢

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杰夫...
    感谢你们的回应...不是齐纳二极管的大粉丝,因为它会不断地从利浦汲取电流并浪费电流来调节
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉 Steve
    我将您的说法误解为"我非常了解如何使用 I2C MOSFET 转换、并确信我可以使其正常工作"、这意味着您有一个使用 MOSFET 的解决方案、但却在寻找更低成本的解决方案。

    我已经和熟悉 MSP430的另一位工程师讨论过这个问题、并在后面有一些想法。
    您可以使用两个 GPIO 和一些代码吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    账单。。。
    我可以提供两个 I/O、如 BQ 数据表中的图11所示...
    期待您的解决方案
    Thx。
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    我一直在研究如何通过二极管将 STAT 引脚钳位到 MSP430 VCC、从而对电压提供更精确的限制。  但这种方法的缺点是输入电压现在将是 VCC +二极管压降、这仍然过高。  以 MSP430F5529为指南、输入电压限制为 VCC + 0.3V。  因此、这是一个不可执行的操作、必须返回到 Jeff 推荐的齐纳方法。

    此外、来自 MSP430触点的输入是输入上拉和下拉电阻器可在代码控制下进行输入和输出。  这会将高阻态条件测试的 GPIO 减少为1。  

    下面是建议电路的草图。

     输入(F5529)的有效高电平输入最小为2V、最大为 VCC +0.3V、齐纳二极管需要限制该范围内的电压。