This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:输出温度漂移

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753599/lp2951-on-the-output-temperature-drift

器件型号:LP2951

你好

我对 LP2951有疑问。
有关详细信息、请参阅随附的文档。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../LP2951_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您计算输出电压温度系数的方法是正确的。 但是、由于温度变化的小幅、因此结果只是一个估算值。 例如、我注意到输出电压曲线与计算的底部线之间存在小间隙、如下面的红色圆圈所示:

    基于此差异、显示的输出变化也可以解释为0.004V、从而提供24.2ppm 的温度系数、这更接近典型规格。 另外请记住、与为电气特性表收集的数据相比、为特性曲线收集的数据具有更小的样本大小。 因此、根据输出电压与温度曲线计算得出的温度系数可能与典型规格不同、但它将始终处于100ppm/C 的最大规格范围内

    谢谢、

    Gerard