This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:电池平衡启动电压

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753101/bq77915-cell-balancing-start-voltage

器件型号:BQ77915

您好!

我们计划将 BQ77915用于无源 LiFePO4电池平衡设计。 数据表中提到电池平衡的启动阈值为3.5V 和3.8V。 请告诉我、用户是否可选择该器件、或者3.5V 和3.8V 有不同的器件型号。 如果是、请告诉我 3.5V 电池平衡的启动阈值的器件型号是多少。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sankalp、
    目前为 bq77915定义的配置具有较高的电压阈值和不适合 LiFePO4电池的3.8V VSTART。 有关新配置的业务机会、请联系您当地的 TI 代表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在没有微控制器的情况下、还有其他用于 LiFePO4电池平衡的选项吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能与我们分享当地 TI 代表的联系吗? 我的公司是位于印度马哈拉施特拉邦普纳的 Knorr Bremse Technology Center India Pvt Ltd。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sankalp、
    我们正在搜索最佳联系人。
    通常、读者可以选择页面底部的"联系我们"链接、然后选择"TI 支持中心"链接。 TI 支持中心页面提供多种选项、读者可以使用聊天、电子邮件、或者"查看更多信息"将提供全球多个地区的电话号码。