请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77915 您好!
我们计划将 BQ77915用于无源 LiFePO4电池平衡设计。 数据表中提到电池平衡的启动阈值为3.5V 和3.8V。 请告诉我、用户是否可选择该器件、或者3.5V 和3.8V 有不同的器件型号。 如果是、请告诉我 3.5V 电池平衡的启动阈值的器件型号是多少。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.