This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5146-Q1:Tina TI 仿真模型

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752508/tina-spice-lm5146-q1-tina-ti-simulation-model

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好

我已经为 LM5146-Q1运行了 webench、并希望使用该器件执行更多仿真。

我已将 SPICE 模型导入 Tina TI 并为其创建了一个新宏、但无法运行仿真。 它给出了"未找到设定点"错误。

我还在 LTSPICE 中尝试过 SPICE 模型、但也无法使其在那里工作。

是否有适用于此器件的 Tina TI 示例电路? 我在 TI 网站上找不到它。

此致

Heinrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Heinrich、

    我已将此请求转交给建模专家。 您将很快收到回复。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Heinrich、

    请您向我们发送您正在使用的 TINA 原理图/测试台、以便我查看一下。

    此致、
    Arash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash

    感谢您的回答。

    我已附加 Tina TI 仿真文件。 LM5146-Q1组件是从我从 TI 网站下载的 PSPICE .lib 文件创建的。

    总体电路与 Webench 工具中的电路相同。

    此致

    Heinrich  

    e2e.ti.com/.../LM5146_2D00_Q1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heinrich、

     我更改了几个仿真参数、然后对 发送的原理图运行快速仿真、并运行。

     您可以在 Analysis=> Set Analysis Parameters 下选择一些预定义参数仿真,该仿真针对速度、准确度或收敛问题进行了微调。  在 右下角、单击指向 的手、然后单击"打开"、浏览窗口将在 列表的末尾打开、您可以选择并加载适合您需要的参数类型。 (当您松开容差时、结果有时可能会有所不同)

    正如 您在附加文件中看到的,我没有看到您提到的错误,并且仿真正在运行。 另外,请注意  您已从最初发布的原理图(如 FB 电阻器 R10)中更改的组件值,因为它们可能会导致一些问题。

    我正在关闭此 TT、因为  您提到的错误问题已得到解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash

    非常感谢您的帮助。 我会落实这些建议。

    此致

    Heinrich