主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
你(们)好
我已经为 LM5146-Q1运行了 webench、并希望使用该器件执行更多仿真。
我已将 SPICE 模型导入 Tina TI 并为其创建了一个新宏、但无法运行仿真。 它给出了"未找到设定点"错误。
我还在 LTSPICE 中尝试过 SPICE 模型、但也无法使其在那里工作。
是否有适用于此器件的 Tina TI 示例电路? 我在 TI 网站上找不到它。
此致
Heinrich
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
你(们)好
我已经为 LM5146-Q1运行了 webench、并希望使用该器件执行更多仿真。
我已将 SPICE 模型导入 Tina TI 并为其创建了一个新宏、但无法运行仿真。 它给出了"未找到设定点"错误。
我还在 LTSPICE 中尝试过 SPICE 模型、但也无法使其在那里工作。
是否有适用于此器件的 Tina TI 示例电路? 我在 TI 网站上找不到它。
此致
Heinrich
您好 Arash
感谢您的回答。
我已附加 Tina TI 仿真文件。 LM5146-Q1组件是从我从 TI 网站下载的 PSPICE .lib 文件创建的。
总体电路与 Webench 工具中的电路相同。
此致
Heinrich
您好、Heinrich、
我更改了几个仿真参数、然后对 发送的原理图运行快速仿真、并运行。
您可以在 Analysis=> Set Analysis Parameters 下选择一些预定义参数仿真,该仿真针对速度、准确度或收敛问题进行了微调。 在 右下角、单击指向 的手、然后单击"打开"、浏览窗口将在 列表的末尾打开、您可以选择并加载适合您需要的参数类型。 (当您松开容差时、结果有时可能会有所不同)
正如 您在附加文件中看到的,我没有看到您提到的错误,并且仿真正在运行。 另外,请注意 您已从最初发布的原理图(如 FB 电阻器 R10)中更改的组件值,因为它们可能会导致一些问题。
我正在关闭此 TT、因为 您提到的错误问题已得到解决。