This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:从 RUN_HIGH 到 PWML_HIGH 的 UCC28780延迟时间

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753091/ucc28780-ucc28780-delay-time-from-run_high-to-pwml_high

器件型号:UCC28780

您好!

在数据表第20页中、它显示"此外、在每个突发数据包中、运行变为高电平到第一个 PWML 脉冲变为高电平之间存在两个延迟。 μs μs 为2.2 μ s 的固定延迟时间、旨在为 UCC28780和栅极驱动器提供适当的唤醒时间、以便从等待状态转换到运行状态。第二个延迟是电气表中另一个2.2 μ s 的超时 tZC、 旨在通过等待辅助绕组电压(VAUX)上的过零检测(ZCD)、打开 DCM 振铃谷点周围每个突发数据包的第一个开关周期的低侧开关。"

请帮助检查逻辑是否正确:

1.运行达到高电平后、UCC28780的弱电延迟时间将为2.2us;

在这个2.2us 弱启动时间之后、将有2.2us 的超时延迟时间。

3.在4.4us (2.2us+2.2us)延迟时间之后、如果 VS 引脚监控器存在 ZCD 事件、PWML 将被触发为高电平。

因此、从 RUN_HIGH 到 PWML_HIGH 的延迟时间通常为4.4us。 对吧?

但是、我检查了、 在我的电路板上、从 RUN_HIGH 到 PWML_HIGH 只有2.2us。

请帮您解释一下。

谢谢!

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您继续阅读该段(引用如下)、您的问题能否得到解答?

    μs、μs 在最初2.2 μ s 唤醒时间后立即检测到 ZCD、则最短总延迟时间通常为2.2 μ s、
    μs ZCD 在超时后未触发、则最大总延迟时间为4.4 μ s。'
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    因此弱上升时间是恒定的、tZC 是可变的、对吧?

    tZC 由检测到 ZCD 的时间确定、对吧?

    最大 tZC (典型值)为2.2us、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    唤醒时间为2.2us、tZC 是可变的、高达2.2us、总延迟时间介于2.2us 和4.4us 之间。