This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:bq27426其他封装

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752726/bq27426-bq27426-another-package

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: BQ24726

你(们)好

由于电路板布局规则的限制、bq27426的 BGA 封装 (焊球间距为0.5mm)很难实现。

您是否有任何与    其他封装具有相似功能(ROM 基本 GG 和系统侧)的建议 GG

(或 球到球 的间距超过0.5mm) ?

客户已经评估了 bq27426、因此类似的功能正常。

如果你提出建议,我将不胜感激。

 

谨致问候 K.Kanao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Katsuhiro、

    也许您可以查看 bq27750等闪存监测计?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Onyx

    感谢您的支持。

    bq27550为电池组侧、具有 DSG/CHG FET 驱动输出。
    Cusomer 的应用是系统端应用、不需要 FET 驱动器输出。

    我会复制另一个 GG (系统侧、低成本、如 bq24726)、但不包括 BGA 或 BGA (焊盘到焊盘的间距超过0.5mm)。

    谨致问候 K.Kanao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq27441、bq27411是我们采用 QFN 封装的 IT ROM 监测计。