This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:我们能否在原理图设计中将 ILIM_LO 引脚保持断开状态

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753361/tps2546-can-we-left-ilim_lo-pin-open-in-the-schematic-design

器件型号:TPS2546

你好、Chuck 和团队、  

     如果我们打算将 ILIM_SEL 引脚和 CLT2引脚保持为高电平、这表示实际上未使用 ILIM_LO 阈值(对于 SDP、请使用 ILIM_H=2.4A 阈值)。

          在本例中、是否可以将 ILIM_LO 引脚保持断开? 或有关 ILIM_LO 电阻器选择的任何建议?

     感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大值、

    建议的 RILIM_LO 工作范围介于16.9K 和750k 欧姆之间、因此不建议让电阻器保持断开状态。 根据系统的目标电流范围、我建议选择22.1K 的值、如果系统故障导致选择 RILIM_LO、该值将为您提供2.1A 的最小电流限制。

    这将确保 TPS2546在所有条件下都将电流限制在所需的限值。

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chuck。